请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 您好!
目前、我有2个评估板、Tiva TM4C123G 和 STM32评估板。 每个板都有自己的 CC256xQFN-EM 模块、我尝试仅连接每个板之间的 I2S/PCM 引脚。 将 Tiva 板配置为 I2S 主器件、将 STM32评估板配置为 I2S 从器件。
使用 HFP 配置文件执行呼叫时、我可以看到时钟、fsync、音频输入和音频输出。 每块电路板都有一部智能手机配对、但我听不到任何手机上的声音。
有什么建议吗? 提前感谢!