请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 您好!
模块供应商的客户需要通过识别 MAC 地址来跟踪其模块。
通过检查多个 CC256x、它们错过 了 MAC 地址的唯一标头(组织唯一标识符)、如 A0E6F8xxxxxx。
这里是2016年12月开始生产的一些测试。 并非所有器件都是使用 A0E6F8xxxx 启动的:
您能否提供任何解释或提示?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
模块供应商的客户需要通过识别 MAC 地址来跟踪其模块。
通过检查多个 CC256x、它们错过 了 MAC 地址的唯一标头(组织唯一标识符)、如 A0E6F8xxxxxx。
这里是2016年12月开始生产的一些测试。 并非所有器件都是使用 A0E6F8xxxx 启动的:
您能否提供任何解释或提示?
您好!
OUI (A0E6F8和 CC78AB)均分配给德州仪器(TI)。 因此有道理。 OUI 是唯一的、但每个组织不仅具有1个 OUI。 有关所有 OUI 的列表、您可以参阅以下链接、德州仪器100以上。
standards-oui.ieee.org/oui.txt
此致、
Vihang