This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:OUI 不唯一

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/590359/cc2564-oui-not-unique

器件型号:CC2564

您好!

模块供应商的客户需要通过识别 MAC 地址来跟踪其模块。

通过检查多个 CC256x、它们错过 了 MAC 地址的唯一标头(组织唯一标识符)、如 A0E6F8xxxxxx。

这里是2016年12月开始生产的一些测试。 并非所有器件都是使用 A0E6F8xxxx 启动的:

您能否提供任何解释或提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些地址是否在引导后立即从固件读取? 应用程序可以在运行时设置为不同的 BD 地址。 无论如何、我都要求 HW 专家查看此查询、并很快返回。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些地址在引导后从芯片中读出。
    硬件专家的任何回复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、

    有新闻吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OUI (A0E6F8和 CC78AB)均分配给德州仪器(TI)。 因此有道理。 OUI 是唯一的、但每个组织不仅具有1个 OUI。 有关所有 OUI 的列表、您可以参阅以下链接、德州仪器100以上。

    standards-oui.ieee.org/oui.txt


    此致、
    Vihang