This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/LAUNCHXL-CC2640R2:BLE 功能样片

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/591571/starterware-launchxl-cc2640r2-ble-funcional-sample

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具/软件:Starterware

大家好。

我使用 的是 LAUNCHXL-CC2640R2 开发套件。  

此套件内含 BLE 样片。 在 Android 上安装(通过 Google Play)"SimpleLink Starter"后、打开应用程序、在我按下套件上的按钮后、应用程序显示按钮事件。 嗯、在我尝试新样片后:安装了 CCS 7并通过 CCS 下载所有最后的 SDK 和 CCS 我导入到了 IDE 新闻样片、编译并加载到套件中。 但 SDK 中包含的任何其他样片都不好、因为第一个样片是套件中默认的样片。 我找到了"Project 0"、它与之类似、但并不相同。 您能告诉我从哪里可以获得原样片吗?

我想举一个 BLE 示例、在此示例中、我可以按下套件上的按钮并在应用中显示该事件、反之亦然。 这就是该默认样本的作用。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juliano、您好!

    您可以在以下页面找到 Starterware 下载: dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marie。

    感谢你的答复。

    简短答案:在该 URL (您粘贴的 URL)中、我可以刷写 Launchpad 并直接从浏览器返回到 Launchpad 的开箱即用功能、但我没有该演示的源代码。

    完整答案:在该页面中、标题为"开箱即用演示"、副标题为"CC2640R2 LaunchPad 开箱即用演示"、即表示"LAUNCHXL-CC2640R2预编程了软件、允许通过蓝牙智能与智能手机和平板电脑进行无线通信。" 下面的按钮"CC2640R2F"用于刷写 Launchpad 并恢复到 Launchpad 的开箱即用功能,如上所述。 闪存可以正常工作、我可以直接从互联网闪存到 Launchpad、但我没有 de 源代码。 我需要该示例的完整源代码、就像最新 CCS7/SDK (1.30.00.25)中的其他示例一样-下载在桌面上。

    我需要该 BLE 演示的完整源代码、就像 CCS/SDK 中的所有其他示例一样。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Juliano Pillati"]闪存可以正常工作,我可以直接从互联网闪存到我的 LaunchPad,但我没有 DE 源代码。

    我以前曾问过类似的问题,他们正研究如何向公众提供源代码。

    无论如何、请在下面的签名中查看我的博客。 有一篇博客文章"TI CC2640R2F SensorTag"、与开箱即用演示相比、这篇文章的内容或多或少。 有一个到源代码的 GitHub 链接。

    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juliano、您好!

    在 Simplelink Academy 实验"BLE Fundamentals"中、您可以看到具有任何 BLE 应用的手机如何读取和写入 Project Zero 的特征。 链接: dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marie。

    正如我在第一封电子邮件"Project 0"中所说的、它是类似的、但并不相同"。 项目0不适合启动、因为它尚未准备好与德州"SimpleLink Starter "应用程序进行交互、其功能与演示示示例不同。 为什么您很难为我们提供演示的源代码?

    是否还有其他示例可与德州应用(或其他就绪应用)进行交互、其中我可以按下 Launchpad 上的按钮并在应用上查看结果、然后按下应用程序上的按钮并在 LaunchPad 上看到 LED 闪烁?

    谢谢你。