主题中讨论的其他器件:CC2640R2F、
工具/软件:Starterware
大家好。
我使用 的是 LAUNCHXL-CC2640R2 开发套件。
此套件内含 BLE 样片。 在 Android 上安装(通过 Google Play)"SimpleLink Starter"后、打开应用程序、在我按下套件上的按钮后、应用程序显示按钮事件。 嗯、在我尝试新样片后:安装了 CCS 7并通过 CCS 下载所有最后的 SDK 和 CCS 我导入到了 IDE 新闻样片、编译并加载到套件中。 但 SDK 中包含的任何其他样片都不好、因为第一个样片是套件中默认的样片。 我找到了"Project 0"、它与之类似、但并不相同。 您能告诉我从哪里可以获得原样片吗?
我想举一个 BLE 示例、在此示例中、我可以按下套件上的按钮并在应用中显示该事件、反之亦然。 这就是该默认样本的作用。
谢谢你。