This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:中央设备上的 PWM 如何?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605400/cc2640-pwm-on-central-device-how-to

器件型号:CC2640

你(们)好。

我计划在一个 GPIO 上使用一个200kHz PWM 输出。

我已经看到 HAL 似乎控制4个 PWM。

我无法找到有关为应用程序使用 PWM 计时器设置的更多信息。

是否有样片? 或有关 CC2640上 PWM 的应用手册?

谢谢、祝你一切顺利

Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    适用于 CC26xx/CC13xx 器件的 TI-RTOS 2.20.01.08包含一个名为 pwmled 的 PWM 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道并且找到了这个

    但我还在中央项目中找到 PWM 的声明和初始化。

    我希望具有200kHz PWM 控制信号0-100%、分辨率为12或10位。 这是可行的吗,PWM 定时器是否可以与堆栈一起自由使用?

    假设我使 PWM 正常工作。

    谢谢