请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 你(们)好。
我计划在一个 GPIO 上使用一个200kHz PWM 输出。
我已经看到 HAL 似乎控制4个 PWM。
我无法找到有关为应用程序使用 PWM 计时器设置的更多信息。
是否有样片? 或有关 CC2640上 PWM 的应用手册?
谢谢、祝你一切顺利
Ralph
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.