请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:TI-RTOS
在 CC2650 Launchpad 的示例代码"RF Packet RX"中 、队列的最大队列深度设置为2。 有人能否解释为什么这限制为2?增加此队列大小会产生什么后果? 谢谢!
/*数据包 RX 配置*/ #define DATA_Entry_header_size 8 //通用数据条目的常量标头大小*/ #define MAX_LENGTH 30 //最大长度字节无线电将接受*/ #define NUM_DATA_ENTRIES 2 /*注意:目前仅支持两个数据条目*/ #define NUM_SUBSTED_BYTES 2 /*数据条目数据字段将包含: * 1标头字节(RF_cmdPropRx.rxConf.bIncludeHdr = 0x1) *最多30个有效载荷字节 * 1个状态字节(RF_cmdPropRx.rxConf.bAppendStatus = 0x1)*