This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:示例代码中的 RF_Queue Size n#39;t make sense

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/602209/rtos-cc2650-rf_queue-size-in-example-code-doesn-t-make-sense

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

在 CC2650 Launchpad 的示例代码"RF Packet RX"中 、队列的最大队列深度设置为2。 有人能否解释为什么这限制为2?增加此队列大小会产生什么后果? 谢谢!

/*数据包 RX 配置*/
#define DATA_Entry_header_size 8 //通用数据条目的常量标头大小*/
#define MAX_LENGTH 30 //最大长度字节无线电将接受*/
#define NUM_DATA_ENTRIES 2 /*注意:目前仅支持两个数据条目*/
#define NUM_SUBSTED_BYTES 2 /*数据条目数据字段将包含:
* 1标头字节(RF_cmdPropRx.rxConf.bIncludeHdr = 0x1)
*最多30个有效载荷字节
* 1个状态字节(RF_cmdPropRx.rxConf.bAppendStatus = 0x1)* 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumya、

    这是针对哪个示例? 射频驱动器示例?

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 TI 示例的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么帮助??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soumya、

    我正在尝试获取有关这方面的更多信息、不过、感谢您提醒我!

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我仍在等待响应...