This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650MODA:CC2650MODA

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605348/rtos-cc2650moda-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACKMSP432P401RCC2650

工具/软件:TI-RTOS、BLE-STACK

您好!

我有 MSP432P401R 和 CC2650模块 Boosterpack。 我想通过蓝牙进行通信。 首先、我使用了 Project Zero、并且能够与手机的蓝牙进行通信、以实现 Project Zero。 这是一个工作设置、如图(1)所示:

对于我的项目、我有一个定制的 PCB、为此、我希望独立使用 CC2650Moda、如图(2)所示:

 

目前、我无法使用此设置与蓝牙通信。 我在 TI 网站上看到、我应该拥有 CC2650LaunchPad (CC2650无线 MCU LaunchPad)和 CC2650Moda、以便能够与蓝牙通信。 我想知道、是否有任何方法可以使用 MSP432P401R 和 CC2650Moda 独立设备通过蓝牙进行通信?

我使用的是 Code Composer Studio 7.1.0.00016版 。 我安装了编译器 5.2.6版以使用 BLE Stack。

如果您能为我提供帮助、我将不胜感激。

提前感谢您花时间和考虑、

此致、

Farinaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Farinaz、

    有关如何在 CC2650MODA 上运行独立应用程序代码的说明、请参阅以下应用手册。

    www.ti.com/.../swra534

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的回复!

    我之前阅读过此文件、能够将 MSP432P401R + CC2650Moda 独立用于 PWM 并使用 CCS7对 LED 进行编码、但我无法与蓝牙通信。 我在 code composer studio 中使用 project-zero-app-cc2650午餐、但我的手机无法找到蓝牙。 我希望能够与手机通信并打开我的 PCB 上的 LED。

    为了实现蓝牙通信、我必须具有 CC2650LaunchPad+CC2650Moda (正如您提到的文件中所示)、还是可以使用 MSP432P401R+CC2650Moda?

    再次感谢、

    此致、

    Farinaz