Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK、 MSP432P401R、 CC2650、
工具/软件:TI-RTOS、BLE-STACK
您好!
我有 MSP432P401R 和 CC2650模块 Boosterpack。 我想通过蓝牙进行通信。 首先、我使用了 Project Zero、并且能够与手机的蓝牙进行通信、以实现 Project Zero。 这是一个工作设置、如图(1)所示:
对于我的项目、我有一个定制的 PCB、为此、我希望独立使用 CC2650Moda、如图(2)所示:
目前、我无法使用此设置与蓝牙通信。 我在 TI 网站上看到、我应该拥有 CC2650LaunchPad (CC2650无线 MCU LaunchPad)和 CC2650Moda、以便能够与蓝牙通信。 我想知道、是否有任何方法可以使用 MSP432P401R 和 CC2650Moda 独立设备通过蓝牙进行通信?
我使用的是 Code Composer Studio 7.1.0.00016版 。 我安装了编译器 5.2.6版以使用 BLE Stack。
如果您能为我提供帮助、我将不胜感激。
提前感谢您花时间和考虑、
此致、
Farinaz