This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:重新加载默认固件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605468/launchxl-cc2650-reload-default-firmware

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

如何将默认固件重新加载到 CC2650 Launchpad 上?  我下载 了 sprcag5文件、但它不是.out 或.hex 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您安装 TI BLE 器件监控器、您将在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\BLE Device Monitor\firmware\cc26xx 下找到预加载的 LAUNCHXL-CC2650 FW。 我随附它供您参考。

    e2e.ti.com/.../2677.CC2650LaunchPad_5F00_BLE_5F00_All_5F00_v0_5F00_90.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接。  但是、当我下载并尝试对 Launchpad 进行编程时、我会得到以下结果...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还应尝试在闪存编程器2中选中"擦除"和"验证"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、在已连接设备下的左窗格中选择"CC2650"。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。