请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 您好!
尝试使用 CC2640在电路板上进行一些无线测试。 我已成功执行 HCI_LE_Transmiter_Test、并确认成功响应以及指示传输的电流消耗。 但是、我无法将 Tx 功率调节至2dBm。
已尝试命令:0xFC010109 (HCI 扩展设置 Tx 功率、2dBm)、但该命令之后模块不再响应。 为了执行 Transmiter_Test、我必须退出并重新进入 PTM。 我还尝试更改最大功率(HCI 扩展设置最大 DTM Tx 功率、0xFC110109)、但没有成功。 (无 UART 响应、且无后续的发送器测试命令响应)。
我是否错误地执行了 Tx 功率的命令? 或者是否缺少特定的操作顺序?
谢谢、
一般事务人员