This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:PTM 命令-调整发射测试功率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570855/cc2640-ptm-commands---adjusting-transmit-test-power

器件型号:CC2640

您好!

尝试使用 CC2640在电路板上进行一些无线测试。 我已成功执行 HCI_LE_Transmiter_Test、并确认成功响应以及指示传输的电流消耗。 但是、我无法将 Tx 功率调节至2dBm。  

已尝试命令:0xFC010109 (HCI 扩展设置 Tx 功率、2dBm)、但该命令之后模块不再响应。 为了执行 Transmiter_Test、我必须退出并重新进入 PTM。 我还尝试更改最大功率(HCI 扩展设置最大 DTM Tx 功率、0xFC110109)、但没有成功。 (无 UART 响应、且无后续的发送器测试命令响应)。

我是否错误地执行了 Tx 功率的命令? 或者是否缺少特定的操作顺序?

谢谢、

一般事务人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚使用3.0堆栈(http://www.ti.com/blestack)尝试过此操作、它工作正常:

    我建议尝试这个精确的序列并对您的 UART 引脚进行逻辑捕捉、以验证它是否与我在这里得到的结果相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Genaro、

    您是否通过 Tim 的指南解决了这个问题?

    我在使用命令 Tim DID 时收到了 Tim 提到的响应。
    但与频谱分析仪上的 Tx 功率没有区别。

    BR、
    吉元
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ji Won,

    正如我在其他一个线程中所说的那样,尝试使用 HCI_EXT_SetMaxDtmTxPowerCmd ()来执行测试命令。

    此致、
    Fredrik