This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:ble5_simple_broadcaster _cc2640r2lp_app

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605351/ccs-simplelink-cc2640r2-sdk-ble5_simple_broadcaster_cc2640r2lp_app

器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACKCC2650LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

编译 STK 和应用程序。  当我运行它时、它似乎失败了、但我必须终止它。  如果我在看它正在运行,我会看到以下...

Hwi.C

错误:java.lang.exception:target memory read failed at address:0x2210d851、length:24根据应用程序的段映射、此读取位于无效地址。 应用程序可能未初始化或已损坏。

地址0x20000144
  • Hwi.autoNestingSupport = true
  • Hwi.swiSupport = true
  • Hwi.taskSupport = true
  • Hwi.irpSupport = true


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在 CC2640R2 LaunchPad 上运行? 您能否尝试1.35 SDK 中 BLE-Stack v3.0.1 (blestack)组件的 simple_broadcaster _cc2640r2lp_app?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 CC2650 LaunchPad 上运行它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、您无法在 LAUNCHXL-CC2650上运行它。 用于 LANUCHXL-CC2640R2的 SDK 与 LAUNCHXL-CC2650不兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。