请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK、 CC2650、 LAUNCHXL-CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
编译 STK 和应用程序。 当我运行它时、它似乎失败了、但我必须终止它。 如果我在看它正在运行,我会看到以下...
Hwi.C
错误:java.lang.exception:target memory read failed at address:0x2210d851、length:24根据应用程序的段映射、此读取位于无效地址。 应用程序可能未初始化或已损坏。
地址0x20000144
- Hwi.autoNestingSupport = true
- Hwi.swiSupport = true
- Hwi.taskSupport = true
- Hwi.irpSupport = true