请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 你(们)好
我已将 simple_Peripheral 项目加载到 cc2650、并使用另一个运行 simple_central 项目的 cc2650作为中央设备。
问题是中央设备将连接到外设1、但在短时间后将断开连接、返回原因62。
我尝试刷写简单外设项目的十六进制文件、在本例中一切正常、没有断开连接。 但是、我确实需要使用外设项目来实现我的应用。
我使用的是 code composer v 7.1.0.00016。 和 ble_sdk_2_02_01_18
我感谢任何类型的导游。