This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:运行 simple_peripheral 项目时出现问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/605394/cc2650-problem-with-running-simple_peripheral-project

器件型号:CC2650

你(们)好

我已将 simple_Peripheral 项目加载到 cc2650、并使用另一个运行 simple_central 项目的 cc2650作为中央设备。

问题是中央设备将连接到外设1、但在短时间后将断开连接、返回原因62。

我尝试刷写简单外设项目的十六进制文件、在本例中一切正常、没有断开连接。 但是、我确实需要使用外设项目来实现我的应用。

我使用的是 code composer v 7.1.0.00016。 和 ble_sdk_2_02_01_18

我感谢任何类型的导游。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否按照软件开发人员指南(SWRU393)中的规定使用 TI 编译器 v5.2.6进行构建?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我首先使用编译器 v5.2.6来构建 BUIL 堆栈项目和应用项目。

    我从默认路径下载了外设项目、它的构建和调试没有任何问题。它正在开始广播、但在连接状态一小秒后、它将会因62的原因断开连接。

    我从默认路径刷新了工程的十六进制文件、在本例中、该文件的工作方式与说明中所述的相同。

    为什么是62?

    我了解了 GitHub,没有任何用于更新外设项目的内容。