Thread 中讨论的其他部件:CC2640、 BLE-STACK
你(们)好
我们正在从具有堆栈的旧 CC2640芯片迁移:BLE_cc26xx_2_01_01_44627
更改为具有协议栈的新型 CC2640R2芯片:[SimpleLinkCC2640R2 SDK 1.00.00.17.eng]
对于旧设置、"正常工作"配对正常(2个 LaunchPad、1个中央应用程序、1个外设应用程序)、但对于新设置、我们卡在"加密请求/RSP"序列中间。
请参阅随附的空气嗅探器。
如果我理解正确、配对过程中完全不涉及我们的应用、那么我需要一些支持、以使 BLE 堆栈停止无线通信?
构建堆栈时、我是否需要调整一些设置?
我将堆栈构建为二进制(旧方法)而不是库。
我在 ROM 中使用堆栈、但在闪存中构建 TI-RTOS。
这是 我使用的预处理器定义为:
CC26XX CC26XX_R2 DEVICE_family=cc26x0r2 EXT_HAL_ASSERT FLASH_ROM_Build GATT_NO_CLIENT ICALL_Events ICALL_JT ICALL_Lite OSAL_CBTIME_NUM_TRIGGER_TES=2 OSAL_SNV=1 power_Saving USE_CORE_SDK_USE_ICALL_ICALL_Lite 函 数 ICALL_SEND_MAX_TRIGGALL_PROJESS_NUM_4 OSAL_PROJEST_TRIGGPTS 任务
e2e.ti.com/.../Pairing_5F00_NOK_5F00_CentralR2_5F00_PerR2_5F00_JustWorks.zip