请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 主题中讨论的其他器件: TIDC-01001
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在使用基于 CC1350 Launchpad 的定制设计电路板、我将运行 TIDC-01001的修改版本 。 我的板使用单端信号、我可以在 smart_rf_settings.c 中为低于1GHz 器件配置这些信号、但没有 smart_rf_settings_ble.c 那么、如何为 BLE 更改 FrontEnd 模式?
谢谢、
胡安