This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1350:配置前端模式、不带 SmartRF_SETTINGS_Ble

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, TIDC-01001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604947/rtos-cc1350-configure-frontendmode-with-no-smartrf_settings_ble

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件: TIDC-01001

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用基于 CC1350 Launchpad 的定制设计电路板、我将运行 TIDC-01001的修改版本 。 我的板使用单端信号、我可以在 smart_rf_settings.c 中为低于1GHz 器件配置这些信号、但没有 smart_rf_settings_ble.c 那么、如何为 BLE 更改 FrontEnd 模式?

谢谢、
胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 BLE 项目的 ICallBLE 文件夹下的 ble_user_config.h 文件中更改一些射频前端参数。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这正是我要找的。