请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好!
我正在 IAR 中使用 CC2650 SimpleBLE 外设项目、并愿意基于 FlashROM 创建新配置。 但是,任何这样做的尝试都失败了: 我尝试将所有项目设置从 FlashROM 配置复制到新的配置、包括手动编辑 .dep/.EWD/.EWP/.EWT 文件、但它没有帮助-新创建的配置从未成功编译-总是会出现某种错误、例如重复定义等 也许还有一些其他特定于 FlashROM 的定义被扩展到堆栈/项目文件/源代码中、但是我不知道如何识别这些...
在这种情况下、成功创建新配置的智能正确方法是什么?
如果能帮助解决问题、我们将不胜感激...
此致