This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:IAR - SimpleBLE 外设-创建新配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604732/cc2650-iar---simpleble-peripheral---create-a-new-configuration

器件型号:CC2650

您好!

我正在 IAR 中使用 CC2650 SimpleBLE 外设项目、并愿意基于 FlashROM 创建新配置。 但是,任何这样做的尝试都失败了: 我尝试将所有项目设置从 FlashROM 配置复制到新的配置、包括手动编辑 .dep/.EWD/.EWP/.EWT 文件、但它没有帮助-新创建的配置从未成功编译-总是会出现某种错误、例如重复定义等 也许还有一些其他特定于 FlashROM 的定义被扩展到堆栈/项目文件/源代码中、但是我不知道如何识别这些...

在这种情况下、成功创建新配置的智能正确方法是什么?

如果能帮助解决问题、我们将不胜感激...

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以转到 IAR->Project->Edit Configurations 并按 New... 用于创建新配置的按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chen:
    感谢您的回复。 这一步骤确实是我所做的第一件事。 但是、它不会"封装外"工作。 我必须将旧配置的配置设置复制到文件.dep/.EDF/.EWP/.EWT 中的新配置上。 然后、仍然必须从新创建的配置中删除一些项目文件。 现在,新配置下的项目可以编译,但我觉得手动工作太多,我不太愿意接受我所做的是正确的方式...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kamen Ivanov、
    是的。 您的方式是一种好方法。 这比您想自行设置所有配置要容易。 因为 BLE 堆栈项目中有许多设置。