工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我使用的是 TI RTOS v2.20和 cc2640 5x5 (LSR Sable-X)
我使用 simple_peripheral 示例构建了一个应用。 除了默认 SBP 任务外、我还添加了另一个任务。 因此、有两个任务正在运行。 我将在预定义符号中使用 power_saving。 此外,在 BIOS_start()之前,我在 main.c 文件中调用了 Power_init()和 Power_enablePolicy()。
我以+5dBm 运行器件、RX/TX 期间的峰值电流约为12mA。 但是、当应用中的两个任务都处于睡眠状态时、消耗的电流为3mA。 我无法在待机模式下获得低电流。
我已经阅读了 TI RTOS docs 文件夹中的电源管理手册、 并使用电源策略的默认实现。
我希望器件进入待机模式。 从我现在得到的电流读数来看、它看起来不像器件处于待机模式
请帮助我还应该做些什么来确保器件处于待机模式?
等待您的回复
谢谢、
Sandeep