请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
我在模块周围制作了一个非常简单的定制 PCB。 然后、根据数据表中的原理图、我将 JTAG 从 CC2650LAUNCHPAD 连接到 CC2650MODA JTAG 连接。
之后、当我尝试使用 BLE 堆栈中的给定示例对其进行编程时、我遇到以下错误-
Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。 Cortex_M3_0:GEL 输出:板复位完成。 Cortex_M3_0:无法运行目标 CPU:(错误-2134 @ 0x0)无法控制器件执行状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.228.0) Cortex_M3_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.228.0) Cortex_M3_0:20次尝试后无法确定目标状态 Cortex_M3_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
我希望有人能帮我解决这个问题。 以下是我的设置的图像。