This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:无法使用现有的 simple_np 程序对 CC2650MODA 模块(在定制 PCB 上)进行编程。

Guru**** 2561900 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564571/cc2650moda-not-able-to-program-the-cc2650moda-module-on-custom-pcb-with-the-existing-simple_np-program

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

我在模块周围制作了一个非常简单的定制 PCB。 然后、根据数据表中的原理图、我将 JTAG 从 CC2650LAUNCHPAD 连接到 CC2650MODA JTAG 连接。
之后、当我尝试使用 BLE 堆栈中的给定示例对其进行编程时、我遇到以下错误-

Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
Cortex_M3_0:GEL 输出:板复位完成。
Cortex_M3_0:无法运行目标 CPU:(错误-2134 @ 0x0)无法控制器件执行状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.228.0)
Cortex_M3_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.228.0)
Cortex_M3_0:20次尝试后无法确定目标状态
Cortex_M3_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序 

我希望有人能帮我解决这个问题。 以下是我的设置的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有原理图展示了如何连接调试器和 CC2650MODAA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 我已经为复位上拉电阻器使用了100k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查您的 CC2650MODA 是否供电良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YiKai、您好!
    好消息。 我对模块进行了去色、发现射频测试引脚对电源线短路。 之后、我仔细重新焊接了。 我使用 simple_np 应用程序对其进行了编程、但它没有显示任何错误。
    但我有一些我不理解的问题-
    1) 1)编程后、我没有从智能手机上看到任何 BLE 器件。
    2) 2)我可以用 CC2650Launchpad 的特定示例对其进行编程吗? 比如 Simplelink Academy 中的 RTOS 示例? 还有 BLE 示例?
    3) 3) simple_np 程序到底有什么作用? 我是否需要另一个微控制器使用 UART 向其发送命令?
    4) 4)能否在 CC2650MODA 模块上开发整个应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shantam、

    simple_np 是一个外设网络处理器。 您将需要在 AP 上集成 BLE 配置文件/服务、并通过 UART 与模块进行通信。 请参阅 BLE-Stack SDK 中的文档。

    是的、您可以直接在 CC2650MODA 上运行嵌入式应用、例如 simple_peripheral。 您只需将电路板类型更改为 CC2650EM_5XD 并定义与 PCB 匹配的 IO 即可。 您可以在以下 TI 参考设计的设计指南中看到此过程的示例:TIDA-01097 "<适用于无中性线无线照明的125μA μ A 待机高效电源参考设计"。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、
    非常感谢大家的好消息、我遵循了 TI 参考设计中的流程、让简单的广播公司运行!! 现在、我将尝试为我的项目编辑/编写代码。 如果我在任何地方卡住、我会通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在哪里可以找到 cc2650moda 的封装? 我一直在寻找它、似乎找不到它。 您是自己制作的吗?

    提前感谢!

    Janelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    封装位于 www.ti.com/.../swrs187a.pdf 中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表本身中。 在第9节之后、从第43页开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janelle、

    几周前、我们公司从 SnapEDA 订购了 Eagle 的封装设计。

    一旦他们构建了任何部件、就可以公开使用-因此您可以直接从他们的网站下载 Eagle 库(以及其他设计平台)。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我能够在规格表中找到它、并将其制作成鹰。

    感谢您的所有回答

    Janelle