This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 构建和下载自定义固件

Guru**** 2769555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/566376/building-and-downloading-custom-fw

器件型号:CC2650STK

尊敬的支持人员:

我有一个 TI SimpleLink SensorTag 开发套件及其 DevPack。

使用 CCS (Code Composer Studio)、我构建了3个.hex 文件:应用、堆栈和 bim_extflash。

使用闪存编程器2、我已经多次尝试下载这些.hex 文件。 每次下载过程成功、但 Sensortag 上的红色 LED 指示灯稳定亮起。

P.S -从 SDK 2_02库下载 cc2650stk_sensortag_rel.hex 是成功的、sensortag 工作正常。

1.你能不能建议我在这里出了什么问题?

2.如何知道我的自定义 FW 是否从您(TI)提供的最新 FW (1.32、1.51等)分支?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 TI ARM 编译器 v5.2.6?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是默认 CCS 配置。 我相信编译器是 TI v5.2.0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、是5.2.6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认设置使用 TI v16.12.0.STS、否则会出现问题。 确保使用 v5.2.6,如以下屏幕截图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的配置。 似乎我使用的编译器版本与您建议的版本相同。
    不过、下载 sensortag 时没有反应-完全没有 LED 或红色 LED 亮起。

    顺便说一下-我是否还需要下载应用程序或堆栈?

    我需要创建合并的十六进制文件、还是可以单独下载这两个文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须将应用程序和堆栈下载到您的 CC2650STK、同时不要忘记下载 BIM。 您不必合并十六进制文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,我没有 IAR,也没有用于 CCS 的 BIM 项目,所以我没有 BIM hex 文件。
    您是否可以共享一个? 或者我可以从哪里下载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BIM 位于 BIM_(对于 CCS):$SDK_INSTALL_PATH$\projects\ble\util\BIM_extflash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 BLE Stack v2.2.1、它位于 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\util 下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我看到了它。 我认为您是指 bim、而不是 bim_extflash。
    我已经使用过它、但仍然没有使用过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 CCS 版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    版本:7.0.0.00042
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的 TI 编译器存在问题。 我建议您按照 e2e.ti.com/.../1958452中的步骤 安装 TI 编译器 v5.2.6、以便再次进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,YK。 它确实是编译器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、最好了解它的工作原理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gabi,您是否解决了这些问题?
    R、Stane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    编译器版本问题。