This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XQFNEM:HFP 演示中无音频

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604344/cc256xqfnem-no-audio-in-hfp-demo

器件型号:CC256XQFNEM

大家好、

我尝试了 HFP 演示、但我无法在 btoh 侧获得任何音频。 下面是我的设置:

硬件:CC256XQFNEM + CC256XEM-STADAPT + STM32F4DISCOVERY

软件:STM32 Bluetopia SDK、IAR Embedded Workbench for ARM v7.50.2.10505

故事:

在开始之前、我为 R12、R22、R32、R42、R52放置了0欧姆电阻器

2.我在电路板和 PC 之间连接了一个 USB-UART 转换器、并打开了 Tera-Term 控制台

3、编译了演示代码、上传到了发现板、一切正常、看起来正常。

4.按照 此 wiki 页面上的说明进行操作

5.已将 Android 手机与 HFPDemo 配对并已连接。

6.呼叫某人时,两侧都没有音频,似乎麦克风和扬声器都是静音的。

然后,控制台屏幕上出现错误:错误在 StartDAC()中,您可以在下面提供的屏幕截图中找到错误消息。

我是否缺少一些步骤? 有什么想法吗?

e2e.ti.com/.../experiments.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您将 CC256X 相关问题发布到双模蓝牙 E2E 论坛、网址为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、我实际上知道了这一点、但当输入器件型号为 CC256XQFNEM 时、服务器页面强制我进入了唯一选项低功耗蓝牙论坛。 现在、我通过更改器件型号和论坛发布了相同的问题。