请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC256XQFNEM 大家好、
我尝试了 HFP 演示、但我无法在 btoh 侧获得任何音频。 下面是我的设置:
硬件:CC256XQFNEM + CC256XEM-STADAPT + STM32F4DISCOVERY
软件:STM32 Bluetopia SDK、IAR Embedded Workbench for ARM v7.50.2.10505
故事:
在开始之前、我为 R12、R22、R32、R42、R52放置了0欧姆电阻器
2.我在电路板和 PC 之间连接了一个 USB-UART 转换器、并打开了 Tera-Term 控制台
3、编译了演示代码、上传到了发现板、一切正常、看起来正常。
4.按照 此 wiki 页面上的说明进行操作
5.已将 Android 手机与 HFPDemo 配对并已连接。
6.呼叫某人时,两侧都没有音频,似乎麦克风和扬声器都是静音的。
然后,控制台屏幕上出现错误:错误在 StartDAC()中,您可以在下面提供的屏幕截图中找到错误消息。
我是否缺少一些步骤? 有什么想法吗?