This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:散射网支持

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/568599/cc2564-scatternet-support

器件型号:CC2564

您好!

我对散射网功能感兴趣。 一个作为主器件、另一个作为从器件。 基本上、我正在查看2个 HFP 连接处于活动状态。

我想检查 软件支持以测试此功能。 有没有人能向我介绍 EVM 以及 堆栈中的软件支持程度。

谢谢、

Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的请求者已分配给相关专家。
    请期待收到有关此问题的后续答复。
    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    您是否有机会了解这一点?

    感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Sriram
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriram、您好!

    很抱歉、我错过了此 E2E 帖子、因为回复很慢。

    首先是一个简短的问题、您是否尝试 同时执行它、因为如果是这样、我认为这不会很好地工作。

    进入散射网后、主站所在的一个链路将在主时钟时间槽上工作。  

    您作为从站的那个将与它的主时隙对齐、这意味着它们不会对齐。

    因此、由于这种偏差、这两种不同的微微网之间的每次转换都将耗费更多的时隙、因此我不认为这种情况  

    使用两个 HFP 将很好地工作-将会丢失数据包、并且语音将无法达到最佳效果。

    如果您想尝试此配置、请告诉我、我将在我们的网站和堆栈软件中指向 EVM 板。

    BR、

    陈洛威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我们正在尝试以下配置

      电话<=>CC2564 <=>HFP 耳机

    2.我们计划首先转发数据包。 您是否忘记了此用例的任何质量问题?

    3.我相信散射网配置很适合上述配置。 CC2564声称它可以提供支持  

      2在散射网中同时使用 SCO,您能告诉我们哪些配置已经过测试并能正常工作  

      在本例中是怎样的? 是否有任何警告?  

    4、您还能指向 EVM 和软件堆栈进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    对此进行了任何更新?

    此致、
    Sriram
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sriram、您好!

    从您描述设置的方式来看、CC2564似乎充当继电器站。
    从一端接收数据并将其转发到另一台设备。

    CC256x 可以在散射网中同时支持2个 SCO。 但这并不是最佳选择。
    我会确保两个 SCO 被定义为2EV3。
    散射网的最大问题是、由于不同的网络时钟不对齐、即使您以不会重叠的方式定义这两个通道、也是如此。 它们各自的时钟将随时间漂移。

    请查看: www.ti.com/.../CC2564C 网页。 它将指向它支持的所有平台。

    BR、

    陈洛威