您好!
我对散射网功能感兴趣。 一个作为主器件、另一个作为从器件。 基本上、我正在查看2个 HFP 连接处于活动状态。
我想检查 软件支持以测试此功能。 有没有人能向我介绍 EVM 以及 堆栈中的软件支持程度。
谢谢、
Sriram
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sriram、您好!
很抱歉、我错过了此 E2E 帖子、因为回复很慢。
首先是一个简短的问题、您是否尝试 同时执行它、因为如果是这样、我认为这不会很好地工作。
进入散射网后、主站所在的一个链路将在主时钟时间槽上工作。
您作为从站的那个将与它的主时隙对齐、这意味着它们不会对齐。
因此、由于这种偏差、这两种不同的微微网之间的每次转换都将耗费更多的时隙、因此我不认为这种情况
使用两个 HFP 将很好地工作-将会丢失数据包、并且语音将无法达到最佳效果。
如果您想尝试此配置、请告诉我、我将在我们的网站和堆栈软件中指向 EVM 板。
BR、
陈洛威
您好、Chen、
我们正在尝试以下配置
电话<=>CC2564 <=>HFP 耳机
2.我们计划首先转发数据包。 您是否忘记了此用例的任何质量问题?
3.我相信散射网配置很适合上述配置。 CC2564声称它可以提供支持
2在散射网中同时使用 SCO,您能告诉我们哪些配置已经过测试并能正常工作
在本例中是怎样的? 是否有任何警告?
4、您还能指向 EVM 和软件堆栈进行测试。