This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:有关 SimpleBLEBroadcaster advertData 的问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604410/cc2540-question-about-simpleblebroadcaster-advertdata

器件型号:CC2540

您好!

我目前正在尝试 SimpleBLEBroadcaster 项目。

如下所示、我将一些数据(第156行至158行)修改为8、9、10。 原件为1、2、3。

可以在"Texas Bluetooth Sniffer"中看到这些变化。

我的问题是" AdvData 的复位、例如02 01 04 04 FF、来自哪里?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它来自 GAP_ADTYPE_FLAGS (0x01)、GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED (0x04)和 GAP_ADTYPE_MANUFACTURER_SPECIFICTED (0xFF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到。 谢谢你。 )

    此致、