请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
大家好、我已经为 CCxx 设计了自己的定制 PCB 板、我已经放置了 CC2640 IC。 我将提供3.3伏的输入作为 VDD、
直流/直流稳压器输出约为2.5V。 正确吗? 还是介于1.7-1.95V 之间?
是否应该使用 cc2650 IC。
当我使用 XDS110Jtag 调试器将电路板连接到 Smart RF 闪存编程器时、它显示未知。 原因可能是什么。
VDD=3.1V
VDDS = 3V
VDDR=2.48V
DCCOUPL 电容器两端的电压为2.9V
我已将我的设计文件 also.e2e.ti.com/.../cc2650_5F00_design.pdfe2e.ti.com/.../cc2650-Board-design.zip 添加到其中