This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:定制电路板设计问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603748/cc2640-custom-board-design-problem

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

大家好、我已经为 CCxx 设计了自己的定制 PCB 板、我已经放置了 CC2640 IC。 我将提供3.3伏的输入作为 VDD、

直流/直流稳压器输出约为2.5V。 正确吗? 还是介于1.7-1.95V 之间?

是否应该使用 cc2650 IC。

当我使用 XDS110Jtag 调试器将电路板连接到 Smart RF 闪存编程器时、它显示未知。 原因可能是什么。

VDD=3.1V

VDDS = 3V

VDDR=2.48V

DCCOUPL 电容器两端的电压为2.9V

我已将我的设计文件 also.e2e.ti.com/.../cc2650_5F00_design.pdfe2e.ti.com/.../cc2650-Board-design.zip 添加到其中