请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 工具/软件:TI C/C++编译器
你好
有一个问题,使用 cc2564来完成我的蓝牙应用程序,与苹果的 IOS 9通信没有问题;但使用 IOS 10,始终指示通信的超时;
n`t 解决此问题,我知道小米可穿戴手镯有相同的问题,但他们升级了手镯固件以解决此问题,但我不知道如何解决,您能不能
给我一些链接或库以适合它吗? 期待您的回答;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SPP 不是 iOS 支持的蓝牙配置文件之一。 因此、如果没有 MFi (IAP)实现、则标准 SPP 不应与 iOS 配合使用。
如果客户正在将 MFi 附加组件用于 TI 双模蓝牙堆栈、但仍有问题、请参阅常见问题解答 :processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Forum_Guidelines_and_FAQs
此致、
Vihang