This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2564:CC2564蓝牙 SPPn`t 与苹果的 IOS 10进行通信

Guru**** 2551450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565563/compiler-cc2564-cc2564-bluetooth-spp-cann-t-communicate-with-ios-10-of-apple

器件型号:CC2564

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

   有一个问题,使用 cc2564来完成我的蓝牙应用程序,与苹果的 IOS 9通信没有问题;但使用 IOS 10,始终指示通信的超时;  

    n`t 解决此问题,我知道小米可穿戴手镯有相同的问题,但他们升级了手镯固件以解决此问题,但我不知道如何解决,您能不能  

给我一些链接或库以适合它吗?  期待您的回答;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的主题移至双模蓝牙论坛。

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    iOS (9或10)不支持 SPP 的本机操作系统。 它需要使用 SPP 实现特殊的 MFi。

    我怀疑您是否首先使用了与 iOS9合作的标准 SPP。 请确认。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于一个月内没有活动而关闭线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 vihang
    l 仍在等待回答,您能否打开它?
    L still did`t resolve it yet.(仍无法解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPP 不是 iOS 支持的蓝牙配置文件之一。 因此、如果没有 MFi (IAP)实现、则标准 SPP 不应与 iOS 配合使用。

    如果客户正在将 MFi 附加组件用于 TI 双模蓝牙堆栈、但仍有问题、请参阅常见问题解答 :processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Forum_Guidelines_and_FAQs

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vihang,
    我是 Alex。我有 ISPP 降级,降级可以与苹果的 IOS 9通信,但使用 IOS 10.1/IOS1.2,总是指示通信的超时。而且,我上个月已经向 ti-bt-stack-mFi 发送了一封电子邮件。 我仍在等待回答。谢谢。