请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 您好!
我想了解 LAUNCHXL-CC2640R2F 电路板上的以下内容。
在固件中:
#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0x1. //不要应用电容阵列增量
硬件:24MHz 上无电容。
晶体数据表:预期7pf 负载电容。 ()
swra495e:7:
也可以禁用电容器阵列、在这种情况下需要外部负载电容器。
要使用6pF 晶振、请将 SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_Delta 的值设置为–18。
那么、7pf 电容在哪里? 或者、为什么不需要它? 谢谢你。
此致、
Jerome