This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:LAUNCHXL:24MHz 晶体上没有电容?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603937/cc2640r2f-launchxl-no-cap-on-24-mhz-crystal

器件型号:CC2640R2F

您好!

我想了解 LAUNCHXL-CC2640R2F 电路板上的以下内容。

在固件中:

#define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0x1. //不要应用电容阵列增量 

硬件:24MHz 上无电容。

晶体数据表:预期7pf 负载电容。 ()

swra495e:7:  

也可以禁用电容器阵列、在这种情况下需要外部负载电容器。 
要使用6pF 晶振、请将 SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAPARRAY_Delta 的值设置为–18。 

那么、7pf 电容在哪里? 或者、为什么不需要它? 谢谢你。

此致、

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerome、

    晶体需要9pF 负载。 这也是内部电容阵列的默认设置。 因此、如果您不应用 Δ、则负载电容将为9pF。 在我们的 EVM 上测量的增量值列表可在此处查看: processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Tips_and_Tricks

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    好的、这是有道理的、但供参考的是、文档令人困惑:

    '也可以禁用电容器阵列、在这种情况下需要外部负载电容器。'

    "如果禁用、则需要外部负载电容器"、这种理解是不正确的、根据您之前的回答、该增量是禁用的、因此电容器处于其默认值9pF。

    此致、
    Jerome
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerome、

    如果通过将增量值设置为非常大的负值(即0pF 电容)来禁用电容阵列、则必须改用外部电容。

    Δ= 0 -> 9pF 负载电容
    Δ=-60 -> 0pF 负载电容

    话虽如此、使用外部电容器没有优势、因此我们不建议禁用阵列。

    谢谢、
    Fredrik