This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:HFP v1.6 &SPPLE 兼容性

Guru**** 2555300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C, CC2560, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/570432/cc2564moda-hfp-v1-6-spple-compatility

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564CC2564CCC2560

您好!

在新的 projet 中、我必须与智能手机建立蓝牙连接。
我们需要传输音频和数据。

对于音频、我们将使用 A2DP 或 HFP v1.6。 (无辅助??)
对于数据、我们希望使用 SPPLE 配置文件。

是否可以同时使用两个配置文件?


我发现矛盾的信息:

在 wiki.to 中:

我们支持包含 CC2560、CC2564和 CC2564C 的 CC256x 器件。 CC2560是不支持 BLE 的 BT 4.1。 CC2564是 BT 4.1 + BLE (CC2564C 为 BT 4.2 + BLE)、这意味着它可以同时执行经典蓝牙和 BLE。 此外、CC256x 还可以执行 ANT+、但不能与 BLE 同时执行。 因此、我们的器件支持蓝牙+低功耗蓝牙或 ANT。

在 TI CC2564MODA 数据表中:

蓝牙低电平时、Ant 和辅助模式(HFP 1.6和 A2DP)不可用
能量已启用。

谢谢。

Olivier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    CC2564MODA 基于 CC2564B IC。 如果使用无辅助 A2DP 或无辅助 HFP (NBS)、则可以同时使用 BLE。

    如 CC2564B 数据表中所述、唯一的限制是辅助模式和 BLE 不能同时使用。

    希望这有助于澄清问题。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    Olivier