请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 主题中讨论的其他器件:CC2564、 CC2564C、 CC2560、
您好!
在新的 projet 中、我必须与智能手机建立蓝牙连接。
我们需要传输音频和数据。
对于音频、我们将使用 A2DP 或 HFP v1.6。 (无辅助??)
对于数据、我们希望使用 SPPLE 配置文件。
是否可以同时使用两个配置文件?
我发现矛盾的信息:
在 wiki.to 中:
我们支持包含 CC2560、CC2564和 CC2564C 的 CC256x 器件。 CC2560是不支持 BLE 的 BT 4.1。 CC2564是 BT 4.1 + BLE (CC2564C 为 BT 4.2 + BLE)、这意味着它可以同时执行经典蓝牙和 BLE。 此外、CC256x 还可以执行 ANT+、但不能与 BLE 同时执行。 因此、我们的器件支持蓝牙+低功耗蓝牙或 ANT。
在 TI CC2564MODA 数据表中:
蓝牙低电平时、Ant 和辅助模式(HFP 1.6和 A2DP)不可用
能量已启用。
谢谢。
Olivier。