This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:使用 CC2564C 的10个同步 BLE 连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603721/cc2564c-10-simultaneous-ble-connections-using-cc2564c

器件型号:CC2564C

你(们)好

我们正在开发 BLE 集线器基础项目、在该项目中、我们需要将  >8个 BLE 外围设备与中心 BLE 集线器相连。

我阅读了 CC2564c 技术手册、其中提到它支持10个同步连接。

但是、当我尝试阅读 CC2564c 应用手册时、我发现描述为:

从理论上讲、CC2564C 最多可以同时支持10个器件(中央连接和外设 LE 连接的任意组合)。 但是、在考虑现实场景和蓝牙规范带宽限制时、TI 建议 CC2564C 器件满足以下条件:

•用作多达三个外设的中央设备

•用作一个中央设备的外设

现在、我很困惑 CC2564C 是否可以用于将其连接到8个外设。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的产品专家将很快回来。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishith Goswami 您好、

    CC2564C 最多可支持10个器件。

    这种情况非常复杂。
    从时间管理的角度来看、唯一的选择是成为最多10个器件的中央器件(不过、间隔参数在这里变得非常重要、需要进行专门调整才能使其正常工作。
    如果您需要10个器件中的每个器件都具有非常快的响应时间、这可能是一个问题。

    添加外设角色后、会使事情复杂化、因为我们不再负责该时间线、而必须将自己与该特定 LE 连接的中央主器件线对齐。

    在您的情况下、不使用外设角色并充当8个外围设备的中心是可行的、但是您需要确保每个 BLE 连接的间隔、以便所有人都可以获得足够的带宽、而不会受到限制、这将导致断开连接。

    BR、
    陈洛威