请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 你(们)好
我们正在开发 BLE 集线器基础项目、在该项目中、我们需要将 >8个 BLE 外围设备与中心 BLE 集线器相连。
我阅读了 CC2564c 技术手册、其中提到它支持10个同步连接。
但是、当我尝试阅读 CC2564c 应用手册时、我发现描述为:
从理论上讲、CC2564C 最多可以同时支持10个器件(中央连接和外设 LE 连接的任意组合)。 但是、在考虑现实场景和蓝牙规范带宽限制时、TI 建议 CC2564C 器件满足以下条件:
•用作多达三个外设的中央设备
•用作一个中央设备的外设
现在、我很困惑 CC2564C 是否可以用于将其连接到8个外设。
请帮助。