This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:SPPLEDemo

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603099/cc2564-sppledemo

器件型号:CC2564

当尝试在 STM32F413上作为主机运行 CC256x TI 蓝牙协议栈 SPPLEDemo 时、器件(CC2564C)似乎根本不发送?

 

执行 StartScanning 命令时、会显示其他器件、但其他器件无法"看到"CC2564C/SPPLEDemo。

 

我们的电路板输出以下初始化数据:

 

Openstack()。

蓝牙堆栈 ID:1.

已初始化低功耗支持。

器件芯片组:4.1

BTPS 版本 :4.0.2.1

项目类型 :6.

固件版本   :12.26

应用程序名称     :SPPLEDemo

应用程序版本  :0.5.

本地 BD_ADDR:0x985DAD11F2AD

 

(二

*命令选项:服务器、客户端、帮助                         *

(二

 

SPP+LE>

 

另请参见随附的文件。

 

执行以下命令后:Server、RegisterSPPLE 和 AdvertiseLE 1、我希望该器件显示在 LightBlue 应用(iOS)、我的笔记本电脑蓝牙设备列表和/或蓝牙监听器(BPA 100)中、但没有结果。

 

我将 IAR 用作 IDE、在项目设置中、我添加了以下定义:__support_CC256X_patch__和__support_low_energy__

 

并调整了 CC256X.h 以构建项目(重命名了"Patch to BasePatch"并从 CC256XB.h 添加了 LowEnergyPatch 和 AvprPatch)。

 

我发现我能够看到其他蓝牙设备真的很有趣、但他们看不到我吗? 可以告诉我吗?  

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德斯

    它显示正在使用的 SDK 版本为4.0.2.1。 对于 CC2564C、可从此处获取兼容的 SDK 版本4.2.1.0

    请下载并使用新的 SDK、如果问题仍然存在、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    链接中的 SDK 用于 MSP432。 4.2.x 版中的 SDK 是否适用于 STM32F4 (问题中提到的 MCU 系列)?

    BR Mikael Dagø

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉。 您将在以下链接中找到 STM32F4的4.2.x 版本。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您-演示项目现在可以使用。