当尝试在 STM32F413上作为主机运行 CC256x TI 蓝牙协议栈 SPPLEDemo 时、器件(CC2564C)似乎根本不发送?
执行 StartScanning 命令时、会显示其他器件、但其他器件无法"看到"CC2564C/SPPLEDemo。
我们的电路板输出以下初始化数据:
Openstack()。
蓝牙堆栈 ID:1.
已初始化低功耗支持。
器件芯片组:4.1
BTPS 版本 :4.0.2.1
项目类型 :6.
固件版本 :12.26
应用程序名称 :SPPLEDemo
应用程序版本 :0.5.
本地 BD_ADDR:0x985DAD11F2AD
(二
*命令选项:服务器、客户端、帮助 *
(二
SPP+LE>
另请参见随附的文件。
执行以下命令后:Server、RegisterSPPLE 和 AdvertiseLE 1、我希望该器件显示在 LightBlue 应用(iOS)、我的笔记本电脑蓝牙设备列表和/或蓝牙监听器(BPA 100)中、但没有结果。
我将 IAR 用作 IDE、在项目设置中、我添加了以下定义:__support_CC256X_patch__和__support_low_energy__
并调整了 CC256X.h 以构建项目(重命名了"Patch to BasePatch"并从 CC256XB.h 添加了 LowEnergyPatch 和 AvprPatch)。
我发现我能够看到其他蓝牙设备真的很有趣、但他们看不到我吗? 可以告诉我吗?
BR
安德斯兰热