请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F Thread 中讨论的其他器件: CC2650
尊敬的所有人:
我计划使用两个 IIC 驱动程序、我知道 CC2640R2F 只有一个 IIC (我不打算使用 SCE)。
因此、我的计划是在我完成后在一对 GPIO 上使用 IIC、并将 IIC 与另一对 GPIO 一起使用。 (由于一条 IIC 总线上有两个多器件、因此项目出现了一些问题)。
我在不同配对 GPIO 上的 IIC 上找不到太多参考代码、CC2650 sensortag 方法太难理解。
是否有任何一个具有初始化配置?
非常感谢你的帮助。