This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:具有不同印特的 IIC 驱动器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603788/cc2640r2f-iic-driver-on-different-pint

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

尊敬的所有人:

我计划使用两个 IIC 驱动程序、我知道 CC2640R2F 只有一个 IIC (我不打算使用 SCE)。

因此、我的计划是在我完成后在一对 GPIO 上使用 IIC、并将 IIC 与另一对 GPIO 一起使用。 (由于一条 IIC 总线上有两个多器件、因此项目出现了一些问题)。

我在不同配对 GPIO 上的 IIC 上找不到太多参考代码、CC2650 sensortag 方法太难理解。

是否有任何一个具有初始化配置?

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 dev.ti.com/.../中的 i2ctmp007示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢,您的意思是,每次我在一个配对 GPIO 上使用 IIC,关闭手柄,然后在新的配对 GPIO 上打开新的 IIC 总线句柄吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过这种方式来实现它、或者为两个 I2C 创建两个不同的句柄。