This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:定制硬件编程

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603290/cc2650-custom-hardware-programming

器件型号:CC2650

大家好。  

我正在使用 SmartRF 闪存编程器2、使用具有 XDS110的 CC1310LauchPad 对定制硬件进行编程。 使用  SmartRF 闪存编程器2可以看到 CC2650的定制硬件、但无法对其进行擦除或重新编程。 我在第一次执行该操作、但在执行强制批量擦除之后、我无法再次重新编程

我尝试更新了 LauchPad 固件、但运气不好、仍然无法对定制板进行重新编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ela、

    您可以从设备读取任何页面吗?

    我怀疑发生了这种情况、但您可能已经锁定了 JTAG、您在闪存期间是否遇到任何错误?

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rebel,

    无法再次刷新设备或读取内存。 我使用 XDS110的2个不同的 LaunchPad 模块进行了测试、我能够对 LP 模块进行重新编程、但我的定制硬件不能是焊接问题? 我觉得奇怪的是、SRF2能够在 自定义坐标中识别 cc2650

    我在 SRF2中得到的错误如下:

    >启动对目标的访问:XDS-L400A0JD。
    >创建 XBAL 对象失败:目标连接失败
    >创建设备对象失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ela、

    很高兴听到您能够对 LP 进行编程的消息-是的、这让我相信您的定制板是问题所在-确保关键 JTAG 引脚+电源不会在任何地方损坏。

    如果能够识别-可能有些(rst 和 power)正常工作、但其余的可能不是? 也许可以在 JTAG 上放置一个逻辑探针、并将其与 LP 在那里的时间进行比较。

    此致、
    反叛分子