请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC2650e2e.ti.com/.../Gerbers-Mislate-Hub-P1-25thMay17.zipHi、
我们为 CC2650集线器和客户端设计了两个 PCB。 我们发现、客户端 PCB 为我们提供的范围与 SmartRF06开发板类似、但集线器 PCB 的范围要短得多、在蓝牙连接断开之前仅几米。
我随附了原理图和光绘文件、如果您能深入了解我们的 PCB 布局是否存在一些问题、请参阅。 集线器和客户端都是5x5、具有内部偏置、因此我们不能考虑其他任何软件原因、为什么它们的性能会有所不同。
谢谢、
Kevin。