This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 定制 CC2650 PCB 蓝牙连接问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603499/custom-cc2650-pcb-bluetooth-connection-issues

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

e2e.ti.com/.../Gerbers-Mislate-Hub-P1-25thMay17.zipHi、

我们为 CC2650集线器和客户端设计了两个 PCB。 我们发现、客户端 PCB 为我们提供的范围与 SmartRF06开发板类似、但集线器 PCB 的范围要短得多、在蓝牙连接断开之前仅几米。

我随附了原理图和光绘文件、如果您能深入了解我们的 PCB 布局是否存在一些问题、请参阅。 集线器和客户端都是5x5、具有内部偏置、因此我们不能考虑其他任何软件原因、为什么它们的性能会有所不同。

谢谢、

Kevin。

e2e.ti.com/.../MiSlate-Hub-schematic-25thMay17.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您是否进行了任何测量来检查辐射性能和/或天线阻抗匹配情况?

    您如何测量覆盖范围以及测试期间电路板通信的硬件?

    理想情况下、直流/直流稳压器周围应该有更多的接地过孔、也许您可以尝试禁用稳压器、看看这是否有用?

    24MHz 不应具有外部负载电容器。

    谢谢、
    Fredrik