请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650DK
在 CC26xx 硬件培训文档中、幻灯片4显示了四种不同的射频前端设计。 根据 CC2650DK 的原理图、它看起来像使用此处所示的具有内部偏置和差分输出的设计:
对于我定制开发的 PCB、我需要尽可能节省空间、并且我只需要能够传输短距离(1m 或更短)的数据。 因此、我不担心电路的传输功率最大。 我想用单端输出设计代替我们、该设计也显示在培训文档的幻灯片4上。 请参阅以下单端设计:
如果我将此设计与所有电容器和电感器的显示值一起使用、并且我使用 TI PCB 天线规格 AN043、我认为它应该起作用。 是否有人可以看到使用此设计时存在一个主要缺陷? 要使用单端输出设计、是否需要在软件中进行任何更改?